This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-FET:MSP-FET停止工作

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, MSP430FR6989, MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/631561/ccs-msp-fet-msp-fet-stopped-working

部件号:MSP-FET
主题中讨论的其他部件: MSP430FR6989MSP430F5529

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

几个月以来,我一直在使用"MSP-FET独立调试探测器"。 到目前为止,它的工作很好。 从昨天开始,我收到了以下错误:  

"错误:MSP430:连接到目标时出错:未知设备"

在收到此错误后,我尝试对另一个主板(MSP430FR6989 Launchpad)进行编码,但仍然收到相同的错误。 所以我猜调试器有一些问题。

是否有人知道问题出在哪?

连接如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Aditi:

    您正在使用哪个IDE来编程IAR/CS... 在IAR中,您可以选择自动/手动选择。 如果是手动的,请选择SPI-BI接口,因为您的连接是相同的。REST连接看起来正常,可能是硬件故障。

    此致,

    Vikas Chola

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vikas:

    我正在使用CCS。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Aditi:
    如果您使用CCS,它会自动检测到相同的情况。看起来像MSP-FET的一些硬件故障。您可以使用MSP430F5529 Launchpad调试接口对您的主板进行编程,使所有其他内容保持不变。

    此致,
    Vikas Chola
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 我已经这样做了。 到目前为止,问题已经解决。

    不过,我想知道究竟是甚么错了,这样将来便可以避免类似的错误。