This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:如何将ROM's汇编代码定位到对应的C代码

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/631193/msp432p401r-how-to-locate-rom-s-assembly-code-to-corresponding-c-code

部件号:MSP432P401R

TI专家,您好!

我的客户发现MSP432有时会阻止ROM代码中的以下循环,因为他们有大量的应用程序代码,而且很难调试。 是否有任何方法可以根据   这些汇编代码找到相应的C代码? 非常感谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您有来源吗?
    您使用的是TI编译器还是gcc编译器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您需要上传ROM driverlib符号,请查看此文档 www.ti.com/.../slaa663

    ROM源和符号(SimpleLink MSP432 SDK)位于:

    C:\ti\simplelink_msp432p4_sdk_1_50_xx_xx\sources\ti\devices\msp432p4xx\rom

    希望这能有所帮助。

    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢David和Keith的热情帮助,

    他们找到了c代码并发送了新帖子,如下所示,