This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5659:新的MSP-FET -未知器件- SBW信号完整性??

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, MSP430F5529, MSP430F5659, CC430F5137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/631536/msp430f5659-new-msp-fet---unknown-device---sbw-signal-integrity

部件号:MSP430F5659
主题中讨论的其他部件:MSP-FETMSP430F5529CC430F5137

您好,

在使用MSP-FET取得多年成功之后,我不得不将其借出,并从慕斯购买了一台新的设备。 新的MSP-FET在2017年06月27日 盒上有日期新的一个随附一根装有Wurth铁氧体的USB电缆...  很奇怪

当尝试使用各种不同类型的电缆(从直接14引脚连接器到标记连接电缆到钉床测试仪)连接到成熟的生产硬件时,我在CCSV7中收到“未知设备”错误。

将示波器放在TDIO或TCK上,即可找到该设备。 我可以看到TDIO线路上有很多响铃,TCK线路看起来不错。  

我已在CCS中将速度设置为低,没有变化。

这在~20种不同的生产板中从未发生过,而且它具有信号完整性问题的所有霍尔标记。 我们所有的MSP430F5529和MSP430F5659板都具有标准的2线SBW,如 JTAG_(MSP430) wiki中所述。

除了我们有一个10K上拉电阻器,而不是一个47k上拉电阻器,而且我们在TDIO线路上没有任何额外的电容。

是否有人想知道更新的MSP-FET工具会发生什么变化,以及为什么我的旧工具工作了~2年,而新工具没有。

谢谢

太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在CCSv6中进行了一些“更新”之后发现了同样的问题。 CCSv6 (家庭计算机)的旧安装工作正常。

    我们尝试了2种不同的MSPFET,一种序列号从14..开始,另一种是最新的2.0 5修订版序列号17.... 这些编程器都可以与LP EXP430FR5969配合使用,但不能与我们基于CC430F5137的主板配合使用。 这些板没有任何电容,TDIO线路上的上拉电阻为56k。

    我注意到SLAU278AA第21页建议将TDIO连接到MSPFET的引脚1,TCK线的引脚7,但在LP EXP430FR5969上,这些线分别连接到引脚11和8!

    我怀疑libmsp430库中有一些问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您花时间回复。

    当我们第一次获得MSP-FET时,我记得必须对MSP430-dll文件进行一些欺骗。 我有一个版本为3.2 .1.8 ,3.4 .0.20 ,3.4 .3.4 和3.8 .1.0 的文件夹。  我不记得确切的问题是什么,但它是CCSV6的问题。

    我们的MSP-FET是Rev 2.0 5硬件和序列号17xxxx。

     对于MSP430F5659和MSP430F5529器件,我们的设置与SLAU278AA文档第21页中的设置相同。 但TDIO线路上没有电容。 只要对TDIO或TCK进行简单的CRO探头就足以使通信正常工作。 有些东西是很边际的。

    也许我需要看看新的MSP-FET实际工作正常,而旧的FET正好工作正常的情况。 我们使用MSP-FET的第一批工作之一是使用ADS1292EVM。  我刚刚搜索了原理图,虽然TDIO上有一个电容器,但没有安装。

    谢谢。