This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6.7471万A:有关VASYS和VDSYS引脚的问题

Guru**** 2504295 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-AUX-MODULE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/642928/msp430f67471a-questions-about-vasys-and-vdsys-pin

部件号:MSP430F6.7471万A
主题:TIDM-AUX-MODULE中讨论的其他部件

你好。

我有疑问。

1.查看下面的文档153页,VASYS和VDSYS引脚似乎通过4.7 UF和100 nF的电容器接地。

 但是,目前在我的主板上,VASYS和VDSYS引脚由4.7 μA Ω 电容器向下拉,并连接到DVCC和AVCC的相同电源。

 如果我的主板连接,您认为是什么问题?

不使用AUXVCC1,AUXVCC2和AUXVCC3引脚,但它们连接到 DVCC和AVCC的相同电源。
  我计划通过软件禁用AUX VCC,但是否存在当前消耗增加等问题?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Keirs:

    感谢您的帖子。

    关于您的第一个问题,我想您是在问是否需要100nF电容器。 4.7uF和100nF电容器均被视为去耦电容器,较大的4.7uF电容器有助于在高电流期间平滑任何电压下降,100nF电容器有助于滤除噪音,从而提供更清洁的电源。 根据数据表,不需要100nF电容器,但我会推荐它们。 但是,如果VASYS或VDSYS不提供对噪音超级敏感的任何其他组件,则您应该不会有任何问题。

    对于您的第二个问题,用户指南第4.1 节中的注释提到,如果AUXVCC1或AUXVCC2未使用,则它们必须连接到DVSS并通过在软件中设置AUXxMD =1和AUXxOK =0来禁用(您似乎正在计划这样做)。 对于AUXVCC3,您可以从外部将其连接至DVCC,或在内部启用AUXVCC3充电器。 请参阅有关每个AUXVCCx电源的推荐电容器的数据表。 有关AUX模块的详细信息,请参阅TIDM-AUX-MODULE TI设计。 它非常有用,具有许多不同的配置。

    最重要的是,请确保VASYS1和VASYS2在外部连接在一起!

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,James:

    感谢您的回复。

    问题1:

     我了解电容器。

    我想知道是否由于将VASYS连接到VCC并向DVCC和AVCC供电而出现任何问题。

    虽然数据表中未显示VASYS,VDSYS引脚,但会在评估板上向下拉。
    如果将VASYS和VDSYS连接到VCC,是否有任何问题?

    问题2:

    我理解。

    谢谢你。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Keirs:

    您似乎在询问VASYS是否可以从外部连接到AVCC,以及VDSYS是否可以从外部连接到DVCC。 这是否正确?

    假设如此,我建议您阅读 用户指南第4.2 节中的"辅助电源操作"。

    如何连接VASYS和VDSYS取决于您的辅助电源开关配置。 我建议您查看 《用户指南》中的图4-1。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,James:

    感谢您的回复。

    我不打算使用AUXVCC1和AUXVCC2、AUXVCC3。

    下面的配置是否有任何问题?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Keirs:

    感谢您提供图表。 首先, 我不建议从外部将VCC连接到VASYS和VDSYS,因为这些引脚已分别由AVCC和DVCC内部提供,并被视为输出。

    现在,我知道您不打算使用AUXVCC1,AUXVCC2或AUXVCC3,因此根据用户指南中的第4.1 节中的说明,将未使用的AUXVCC1,AUXVCC2和AUXVCC3连接到DVSS。 即使未使用这些模块,请记住AUX模块本身仍在使用。 如用户指南中的4.2 第1节所述,只要将电源连接至DVCC或AUXVCC1 (请参阅图4-1),设备就会启动。 由于未使用AUXVCC1,AUX模块将使用DVCC提供数字和模拟系统电压VDSYS和VASYS。 如图4-1所示,VDSYS为电源管理模块(PMM)供电,该模块为设备的数字内核供电。

    总之,由于内部AUX开关的原因,我非常担心VCC在外部应用到VASYS和VDSYS。

    这是否回答了您的问题?

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,James:

    感谢您的回复。

    在我目前使用的VDSYS和VASYS连接方法中,可以考虑哪种问题?

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您对我的问题有任何更新吗?

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    很遗憾,我没有关于将VCC应用到VDSYS和VASYS PIN时会遇到什么问题的具体信息。 我们在建议的操作条件下测试设备。 根据用户指南,这些引脚被视为输出。 另外,我担心,在VDSYS和VASYS引脚上施加比内部提供的电压更高的电压(因为VCC应用于具有电阻的AUX开关,很可能是有源而不是无源电路),可能会导致设备变得不稳定。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序