This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6736:未使用引脚的连接-为什么将未使用的Px.y切换至输出方向?

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/631638/msp430f6736-connection-of-unused-pins---why-switching-unused-px-y-to-output-direction

部件号:MSP430F6736

您好,

谁能告诉我,为什么必须将未使用的引脚配置为输出? (在系列用户指南-未使用引脚的连接中说明)我认为,输入(例如内部上拉)也应该没问题。 我认为有理由这样做,但我不知道为什么。

或者让我们以另一种方式提问:是否允许我将未使用的引脚和开路引脚配置为具有内部上拉功能的输入?

提前感谢!

Bjoern

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您当然可以将它们配置为输入;还有许多其它电路需要此针脚配置。

    对于未使用的引脚,《2xx系列用户指南》还提到了具有上拉/下拉的输入。 没有任何理由不能在5xx/6xx系列设备中同样工作。