请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP430F5529 主题中讨论的其他部件:Energia
我有其中一个,还有一个Adafruit的“小Arcade游戏杆”和一些Arcade按钮,我想制作一个USB HID游戏杆,而不是作为击键发送。
在Energia是否可以这样做? 我刚刚开始学习LaunchPad。
是否有什么可以让我通过Energia通过USB向PC发送和接收HID报告?
或者,我是否必须将C与CCS一起使用? 我在CCS学习如何从常规GPIO引脚发送和接收以及通过USB HID报告发送这些引脚时遇到了一些问题。 我加载了开箱即用的示例项目,但它使用的是按钮而不是GPIO,我不确定#pragma向量对于中断是如何工作的。 我有很多要做的阅读,似乎有很多要参与的内容。