This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:确认用户是否可以在活动模式下禁用SVS功能

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/631507/msp430fr2433-confirm-whether-user-can-disable-the-svs-function-during-active-mode

部件号:MSP430FR2433
主题中讨论的其他部件:MSP430FR5969

TI专家,您好!

请让我确认以下问题。
[问题]
用户是否可以在通电后使用SVSHE位禁用SVS功能?

此致。
Kaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    《用户指南》的2.3 第1节说:

    SVSHE

    0B =高端SVS (SVSH)在LPM2,LPM3,LPM4,3.5 ,和L14中被禁用4.5。 SVSH在活动模式,LPM0和LPM1中启用。

    1B =始终启用SVSH。

    因此,您可以禁用SVS,但只能在某些低功耗模式下使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我已确认是否可以使用MSP430FR5969 LaunchPad在活动模式下禁用SVS功能。 因此,我可以确认设备在电源电压为1.8V的情况下工作正常。

    此致。
    Kaka