This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:I2C I/O电气规格

Guru**** 2590910 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/631547/msp430fr2433-i2c-i-o-electrical-specification

部件号:MSP430FR2433

TI专家,您好!

请让我确认以下问题。
[问题]
我的客户将使用用于1.8V系统的MSP430FR2433,但此器件需要通过2.0 供电才能释放SVS的复位。 因此,他们将使用2.0V线路到MSP430FR2433,但他们希望使用具有1.8V线路的I2C线路。

在为MSP430FR2433使用2.0V电源电压的情况下,他们是否可以使用1.8V I2C线路?
我担心电压电平是否符合此MSP430器件的规格。 我检查了数据表,但找不到它。

此致。
Kaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Kaka:
    对于I2C操作期间的电压电平,应遵循数字IO规范。 有关这些详细信息,请参阅表5-10。

    此致,
    Vikas Chola
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vikas:

    感谢您的回复。
    即使电源电压为2.0V,客户似乎也会使用1.8V I2C总线。
    我的理解是否正确?

    此致。
    Kaka
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的