请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP430F5329 工具/软件:TI C/C++编译器
大家好,
我面临一个无法解释的重置,这可能是由于msp430f5329上的外设/配置区域提取(SYSRSTIV_PERf)引起的。
因此,我问自己是否可能发生这种情况,因为我没有定义pragma WDT_vector (我的应用程序中使用了看门狗)。
因此,如果出现监视计时器中断,中断向量中包含的值将为0xFFFF。
此配置是否会导致外设提取重置? 微控制器将如何处理此地址,因为它不是RESET_Vector (0xFFFE)之一?
当我有意使我的应用程序执行看门狗重置时,应用程序将使用SYSRSTIV_WDTTO中的值SYSRSTIV_WDTTO正确地重新启动。
在哪种情况下,此值将是我的配置的SYSRSTIV_PERF?
提前感谢您的帮助!