This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6736A:CPU重置

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6736A, MSP430F6736

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/641525/msp430f6736a-cpu-reset

部件号:MSP430F6736A
主题中讨论的其他部件: MSP430F6736

我设计了用于能量测量的PCB。 我使用了CPU MSP430f6736a和程序的TI支持。 当我运行程序一段时间(大约1天)时,能量重置。它从零开始计数。

但我尝试使用CPU MSP430f6736 (非A)。它没有重置。 啊!!!!!!!!!!!!!! 问题是软件,硬件或CPU。 谁会面临这一问题。 请回复我。

我想知道这个问题的原因是什么,我想知道如何解决这个问题。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我需要有关您的应用程序的更多信息来确定可能导致此问题的原因,例如,您是否一致地看到此差异,以及您正在配置/使用哪些模块。 但是,请参阅以下关于A设备和非A设备之间差异的应用说明:www.ti.com/lit/an/slaa666/slaa666.pdf

    希望这能让您了解导致您的问题的差异。

    此致,
    Nathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Nathan

    我使用了相同的软件(来自TI支持)和硬件(MY设计),但使用了不同的CPU。 测量相同的负载和时间。
    重置但非A不会。 我一直在测试,直至确定。
    “CPU重置的原因是什么?
    我应该去哪里检查它?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    根据您所使用的软件示例,A设备和非A设备之间可能存在差异。 请使用随正确产品页面提供的软件。 问题可能与使用不正确的头文件或其他IDE项目设置有关,这些设置在从一个设备迁移到另一个设备时需要更改。

    此致,
    Nathan