This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/MSP430F4152:Msp430F4152 lpm3模式

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F4152

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/642706/compiler-msp430f4152-msp430f4152-lpm3-mode

部件号:MSP430F4152

工具/软件:TI C/C++编译器

我在项目中使用了msp430F4152

我们有外部32kHz晶体, 并且启用了Lpm3模式。

只有晶体和47k电阻和2.2nf电容器连接到rst引脚

仍然为63uAmp。

在数据表中,LPM3电流为0.9uAmp

此致,

Anushka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anushka,

    晶体是否实际连接到RST引脚? 但愿不是如此。
    需要将其连接到XIN/XOUT引脚。

    是否已将lpm3代码编程到设备?
    您是否可以尝试Web上的代码示例进行验证?
    您能否发布您的示意图图片?

    此致
    Lukas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题现在是否已解决?