This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5308:ADC10设计

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5308, MSP430F5438

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/630650/msp430f5308-adc10-design

部件号:MSP430F5308
主题中讨论的其他部件: MSP430F5438

我们将制作一个每五秒钟测量一次蓄电池电压的板。
因此,当测得的电压降至3.0 伏以下时,我们要打开LED。
我们将使用LPM4最大限度地降低电池功耗。
("LPM4:等待" Left right arrow(5秒) Left right arrow "活动模式:电池检查")

我们是第一次使用MSP430。 这是第一个ADC函数。
因此,我们设计了一个具有此目的的电路,如下所示。操作 环境 如下所示。

(1) Vin_max =直流3.6V
(2) ADC参考电压= 2.5 V
(3)检测电压:DC 3.0V

我们对以下内容很好奇。

问题1. 使用LPM4时,使用Vref的优势是什么?       
      外部参考 / 2.5V / 2.0V / 1.5V ...?

问题2. 如果使用LPM4时最有利的方法是参考电压= 2.5V,      
      能否按上述方式设计MCU外设电路(VEREF +,VEREF-,AVCC1,AVSS1)?

问题3. 当Vin_max = 3.6V时,我们选择R25和R30为2.5V (ADC参考电压)。
      这是正确的方法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kang,

    感谢您在E2E上发布您的问题。

    回答1. MSP430F5308的内部参考发生器设计用于低功耗应用a。 因此 ,使用内部参考而不是外部参考的低功耗功能具有优势。 不同的参考电压选择(1.5V,2.0V,2.5V)取决于您的输入电压范围。 根据您的电池电压,2.5V是合适的。

    此外,MSP430F5438的参考发生器模块还具有如下所示的其他功能:

    回答2: 如果使用内部参考,则电路正常。

    解答3:是的, 选择R25和R30来实现最大输入不超过参考电压是正确的。 为了提供良好的分辨率,最大输入不应太低于参考电压。 同时,您应使用更精确的电阻器来保证测量精度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的Winter:

    非常感谢您的反馈。
    我对设计的信心比我们之前提出的要大。

    还有一个问题。

    当我们尝试使用内部参考电压(2.5V)时。
    "MSP430F5308IPT"的5 (VEREF+),6 (VEREF-),7 (AVCC1),10 (AVSS1)引脚连接在与首次查询相连的电路中是否正确?

    我能否再获得一个技术支持?

     

    此致,

    Byung Chur。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Byung,

    连接没有问题。 它需要10uF和0.1uF电容器来进行脱耦。 您可以参考 MSP-TS430RGC64B开发板的示意图和布局 

    您似乎使用磁珠隔离模拟接地和数字接地。 但VCC_A 3.0 需要连接到模拟接地。

    此致,

    冬季

    MSP客户应用程序