主题中讨论的其他部件: TIDM-Server-PWR-Mon, TIDM-TWOPHASEMETer-I2040, MSP-IQMATHLIB
您好,
我拥有MSP430i2040子计量EVM。 我按照设计指南进行校准。 但是,在校准后,EVM在某些测试案例中仍会给出高于0.5 % 的电流和功率错误,特别是在低负载电流下。 我想问一下是否有方法可以提高电流,功率和频率的准确度。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我拥有MSP430i2040子计量EVM。 我按照设计指南进行校准。 但是,在校准后,EVM在某些测试案例中仍会给出高于0.5 % 的电流和功率错误,特别是在低负载电流下。 我想问一下是否有方法可以提高电流,功率和频率的准确度。
您好Kien,
感谢您在E2E上发布您的问题。
首先,我建议在您要测量的RMS电压下校准主板。 如果你必须测量RMS电压范围,我发现你可以通过在最小值和最大值之间的RMS电压处进行校准来减少误差。 找到该点需要额外的测试,但应该会有所帮助。 类似的方法也适用于RMS电流测量。 如果您已将主板校准为10A,请尝试以较低的电流进行校准(例如 1A,5A),因为您在低RMS电流下看到更大的误差。
接下来,我建议使用具有极高容差和精度的外部振荡器电阻器(而非外部振荡器)。 在TIDM-Server-PWR-Mon EVM上,此电阻器(R31)连接到ROSC引脚,且未插入。 但是,电极片就在那里。 我以前使用过以下电阻器,但价格昂贵。 我建议购买各种容差级别的电阻器,以找到最便宜的电阻器,使您的错误符合规格。
此外部振荡器电阻器在 TIDM-TWOPHASEMER-I2040设计的用户指南中讨论。 请参阅下面的屏幕截图。 有关如何选择外部振荡器电阻器而不是内部电阻器的信息,请参阅CCS中的代码示例。
此致,
詹姆斯
MSP客户应用程序