主题中讨论的其他部件: MSP-FET
您好,
我是这个论坛的新手。 很抱歉我的英语(我是法语)...
我有生产印刷电路板的项目,用它来生产cc430f5137。
我的目标是使系统在cc430f5137上加载.hex文件(例如BeagleBone)。
我不明白我必须在硬件和软件上做些什么才能做到这一点。
我在互联网上查找此内容,在我看来,bootloader可以做到这一点吗?
可以帮帮我吗?
此致,
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我是这个论坛的新手。 很抱歉我的英语(我是法语)...
我有生产印刷电路板的项目,用它来生产cc430f5137。
我的目标是使系统在cc430f5137上加载.hex文件(例如BeagleBone)。
我不明白我必须在硬件和软件上做些什么才能做到这一点。
我在互联网上查找此内容,在我看来,bootloader可以做到这一点吗?
可以帮帮我吗?
此致,
[报价用户="Guillaume TEYTu"]
我的目标是使系统在 cc430f5137上加载.hex文件 (例如BeagleBone)。
[/引述]
可能是这样的...
http://forum.43oh.com/topic/1.0035万-4-wire-jtag-with-mspdebug-and-raspberry-pi-gpio/
谢谢Jace,
我已经测试过,但它不起作用...
我用slau655 (第2.5 .1段)程序制作了txt文件。 在“MSP430 Hex Utility”上,我选择了“Output TI-TXT hex format (--ti_txt)”。
然后,我按照第2.2 段中的说明发送命令。
但结果如下:
我的文件夹中只有BSL-Scripter.exe和Test_cc430.txt。
我想我不知道如何使用它... 可以帮帮我吗?
您好,
BSL-Scriptter是一个命令行程序。 这意味着您需要在PC的命令终端中打开.exe。 您可以键入脚本程序命令,或者将这些命令键入BSL-Scripter执行的脚本(.txt)文件。 有关BSL-Scriptter及其使用方法的更多信息,请参见BSL-Scrper User Guide(http;//www.ti.com/lit/slau655 )。
是的,这就是我所做的。
我的屏幕截图未发送...
这是我的命令终端的副本:
-
D:\Bootloader>BSL-Scripter.exe Test_cc430.txt
----------------------------------
BSL脚本化程序3.2 1
用于BSL编程的PC软件
2017年10月10日16:30:58
----------------------------------
输入文件脚本为: D:/Bootloader/Test_cc430.txt
@8000
命令无效!
D:\Bootloader>
-