主题中讨论的其他部分:MSPDS,
我尝试将MSPDebugStack用作开放源代码软件包。 我按照开发人员指南中提供的步骤操作。 在初始化和设置Vcc之后,我调用MSP430_openDevice()。 此函数抛出错误98: Device Database Not Loaded。 重置功能的状态返回为STATUS_OK。 如何加载设备数据库? 我正在使用example.c来测试这个。
备注:当我使用mspdebug将'tilib作为我的端口连接到我的设备时,设备设置和连接工作正常。
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我尝试将MSPDebugStack用作开放源代码软件包。 我按照开发人员指南中提供的步骤操作。 在初始化和设置Vcc之后,我调用MSP430_openDevice()。 此函数抛出错误98: Device Database Not Loaded。 重置功能的状态返回为STATUS_OK。 如何加载设备数据库? 我正在使用example.c来测试这个。
备注:当我使用mspdebug将'tilib作为我的端口连接到我的设备时,设备设置和连接工作正常。
谢谢你。
谢谢你Ryan!
我正在检查调用MSP430_LoadDeviceDb()的语法,并要求具有所需所有设备信息的zip存档的文件名。 在哪里可以找到此文件以及如何添加它?
DLL430_SYMBOL STATUS_T WinAPI MSP430_LoadDeviceDb (const char*文件)
此外,还可以在TI网站 www.ti.com/.../slau656上在线获得《MSP调试堆栈开发人员指南 》。 该指南是否适用于MSPDS开源软件包?