请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP430F2132 工具/软件:Code Composer Studio
我使用的MSP430F2132与Impinj的RFID Monza X-2k Dura芯片配合使用,数据表位于附录中。 我在通过I2C将一个字(16位)的事务编码到芯片上时遇到了一些问题。 以下是必须发送的内容:
- 1起始位
- 7位I2C地址+ 1位读/写:11.0111万M0
- 从从属设备(芯片)确认
- 8位内存地址
- 从从属设备确认
- 8位数据
- 从从属设备确认
- 8位数据
- 从从属设备确认
- 1停止位
从地址中的M是内存地址的MSB。
我认为内存地址在EPC内存中,但我不确定。
有人可以帮助我了解要实施的基本i2c代码? 我尝试了很多东西,但没有什么效果。
要使用的内存实际上是EPC内存?
谢谢,此致,
Mariana
e2e.ti.com/.../Monza-X_2D00_2K-Dura-Datasheet-3_2D00_24_2D00_14.pdf