请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP430FR4133 主题中讨论的其他部件:MSP-FET
大家好,
我是代表这条线的原始海报发布的,这条线似乎已登陆OSST团队:
客户再次使用CCSv6,它恢复正常,他需要进行演示,因此他一直使用该演示,直到完成。 他现在有一个新的FR4133 Launchpad发运给了他,这与第二个新的Launchpad相同,在7.3 上。0.0.0019万
MSP430:初始化仿真器时出错:其中一个连接的MSP-FET / EZ-FET调试器需要恢复。 选择'恢复'以开始恢复过程。 注:在恢复期间,只能将一个MSP-FET / EZ-FET调试器连接至您的系统。
MSP430:错误:MSP-FET / EZ-FET恢复失败
是否有人告诉我们,是否有很多这样的行为,或者您对如何解决这一问题有什么想法?
谢谢!
比利