This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:Launchpad。 未找到USB FET

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/629672/msp430fr5994-launchpad-no-usb-fet-was-found

部件号:MSP430FR5994
主题中讨论的其他部件:MSP430WARE

我已经四处闲逛了一段时间,收到了类似的消息

1.未找到USB FET:

虽然我收到后没有更改Launchpad上的任何跳线

-当Launchpad通过USB连接器通电时,红色和绿色LED交替闪烁一秒钟

2.找不到.... examples....outofbox.projectspec

没有线索可能导致项目1的原因。

对于项目2,目录路径可能会混乱,因为projectspec肯定在ti目录中。 我应该卸载并重试。 到目前为止,由于上面的项目1和项目2,我甚至无法运行一个示例,尽管有大量的文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    如果您未更改启动板上的任何跳线连接,则似乎是软件问题。 请完全卸载CCS并从 processors.wiki.ti.com/.../Download_CCS下载最新版本的CCS 


    安装最新版本后,打开资源管理器并滚动,直至看到MSP430Ware的软件包下载程序。 通过资源管理器下载此软件包。 这将为我们的所有器件提供示例代码,如果您按照资源管理器的左侧面板上的说明操作:“software->MSP430Ware->Devices->MSP430FR5XX_6XX->MSP430FR5994->Peripheral Examples->Register Level”,您将能够看到器件的示例代码。 将其中一个示例导入到CCS中,并尝试构建它并将其编程到启动板中。

    希望这能有所帮助!

    此致,

    Matt Calvo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David,

    如果您认为此问题已解决,请继续并选择我的上述帖子已解决您的问题,以便我们可以关闭此线程。

    谢谢!

    Matt Calvo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于“No USB FET was found”(未找到USB FET),通过更换USB电缆解决了问题。

    关于我无法运行OutoftheBox软件的问题,重新安装CCS不能解决问题(我在两台具有两组CCS的计算机上遇到了相同的错误),所以我一定是在做一些错误的事情。 尽管如此,尽管我不能以TI所描述的第一个示例的方式运行OutoftheBox示例,但我已经能够创建一个类似的项目,构建,运行,修改,构建, 跑步等。我还不能做任何复杂的事情,但我计划了一整套复杂程度不断提高的实验。 不用担心,如果我陷入困境,我会回到论坛。 感谢您的关注。 所有这些问题都是意料之外的,因为我在RaspberryPi克隆上轻松运行相同的东西,同时还有一个更大的程序来控制分布式网络中的小型计算机。 我正在努力用使用MWS的LaunchPad替换RPi克隆,希望...但这种转换似乎很困难。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David,

    很抱歉,您仍然无法使用OutoftheBox示例。 这通常是一个简单的过程,但在您的设置中可能会有一些小的设置或项目路径错误。 无论如何,我很高兴您现在可以对您的设备进行编程,并且可以从上面提到的数据表,用户指南和软件示例开始学习如何使用设备!

    此致,

    Matt Calvo