This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5659:与启用/禁用USB中断相关的查询

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5659

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/630916/msp430f5659-queries-related-to-enable-disable-usb-interrupt

部件号:MSP430F5659

您好,

 在我们的主板中,我们使用两个通信HART和USB。

   1.   HART通讯是在主板(msp430f5659)和MagIF 板之间进行的。

    2。   USB接口位于用户(应用程序)和主板之间。

我们关注的问题:

   我们的最高优先事项是HART通信。 (主板和Magif板)之间正在进行HART通信时。我们不 处理用户(应用程序)的请求。
   此时,我们会将忙响应发送回用户(应用程序)。 但我们还是想即兴创造条件。

我们的澄清:

为了使其更稳定并改进固件 ,我们希望在HART通信开始之前禁用USB中断,并在HART通信结束后启用

我们需要您对上述 与 msp430f5659控制器相关的启用/禁用USB中断设计的建议。 如果 您有任何其他建议,请提供建议并告知。

此致

Manoj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在这种情况下,USB连接会发生什么情况? 如果固件对USB请求没有反应,主机可能会尝试重置它。

    您是否可以完全禁用USB接口(该接口看起来像拔下了设备一样)?