This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2617:闪烁时出现MSP430F2617验证错误

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2617, MSP430F2618, MSP430-FLASHER, UNIFLASH, MSP-GANG, MSP-FET
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/641429/msp430f2617-msp430f2617-verification-error-while-flashing

部件号:MSP430F2617
主题中讨论的其他部件: MSP430F2618MSP430-闪光灯UNIFLASHMSP-GANGMSP-FET430UIFMSP-FETMSP-TS430PM64

您好!

其中一 个客户端存在与 MSP430F2617 验证相关的问题。  他说:“当我们使用   MSP430闪光灯来刷新MSP430F2617控制器时,它们被定义为 MSP430F2618。

当我们使用此程序时,在30 % of devices (设备类型)中出现错误60。 请参阅附加的日志。"   可以帮我吗?e2e.ti.com/.../log.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    通过查看日志文件,您似乎正在使用MSP430-Flasher的1.3 版本6-7。 首先,请尝试更新到MSP430-Flasher的最新版本(1.3 .16),以确保它不是版本问题。 我还想知道您正在使用什么操作系统来确保它与我们的软件兼容。

    另一种选择是使用我们的UniFlash软件,其功能与MSP430-Flasher类似,但包含用户友好的GUI。

    如果这有助于您解决问题,请告诉我!

    此致,

    Matt Calvo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Artem:

    这很可能是导致通信错误的连接问题。 正在使用哪种FET工具(MSP-FET,MSP-FET430UIF,MSP-Gang,EZ-FET等),目标板是TI EVM还是定制PCB? 是否尝试了其它产生不同结果的设置? 编程时,设备如何供电?FET工具和目标之间的迹线有多长时间? 是否可以提供原理图或电路板图像?

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户表示他们尝试使用FET430UIF,带标准电缆的MSP-FET。 MSP430-Fasher是最新版本。 操作系统是Win XP 32,Win7 64。 定制PCB。

    客户提请注意,芯片上有MSP430F2617字样,但MSP430-Flasher将某些控制器定义为 MSP430F2618。 在这种情况下,他得到了错误60。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否可以为定制PCB提供原理图或电路板图像? 如果使用不同的软件编程器(CCS,FET-Pro430,UNIFLAASH等),是否存在类似错误?

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../_11.043万043304_-_3E043F0440043504340435043B0435043D0438044F04_-_3C0438043A0440043E043A043E043D04420440043E043B043B04350440043004_.pdfThe客户端4.3304万客户端已经0440043504340435043已经使用0435043使用MSP-TS430PM6443.8044万MSP-TS430PM64<xmt-block0>43.8043万 1.10440043 1.1</xmt-block>4.4204万 白板4.0043万 白板和04350440043004和 MSP430F2617TPM控制器 MSP-FET进行了实验。 请参阅随附的文件。  MSP430Flasher将 MSP430F2617TPM定义 为 MSP430F2618。 问题的原因可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有多少台设备受此症状影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1500台。 客户端表示所有MCU都定义为MSP430F2618。 但30 % 在闪存后的验证过程中出现错误60。 客户认为错误60的原因是识别错误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有人能帮帮我吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户支持团队将很快通过电子邮件与您联系。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很遗憾,我还没有得到答案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这应该在今天或明天发生。

    Lukas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1500个单位。 客户端表示所有MCU都定义为 MSP430F2618。 但30 % 在闪存后的验证过程中出现错误60。 客户认为错误60的原因是标识不正确。[/QUOT]

    是的,用户的主要工作是自行解密未知错误,因为TI (软件)很难给出清晰详细的错误描述。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    请确认客户支持团队已联系您并正在与您合作以支持此问题。 如果是这样,我们可以关闭此线程,感谢您与此流程的合作!

    此致,

    Matt Calvo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是的,您可以关闭此线程。