This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6736A:直接使用MSP读取应变计,而不是使用ADS或类似的ADC部件

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6736A, ADS1248

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/630546/msp430f6736a-reading-strain-gauges-directly-with-a-msp-vs-using-an-ads-or-similar-adc-part

部件号:MSP430F6736A
在“线程: ADS1248”中讨论的其他部件

大家好,

我正在设计一个低功耗嵌入式平台,为我的论文读出应变计。 目前我正在考虑如何进行信号调节和读取数据。 我在E2E上看到了有关使用ADC (如ADS1248)读取SGS的多篇文章,但也看到了有关将仪表直接连接到MSP430的一些文章。 由于我不是这一领域的专家,我想询问是否可以为我的项目使用MSP430F6736A或是否应该使用ADC-IC的建议。

以下是一些规格:

  • 工作电压为3V (由币形电池提供)
  • 我的应变仪为700欧姆和1000欧姆,仪表因数为2.0。 最大应变为1万微应变,这应意味着四分之一桥电路中的最大桥接输出为15mV。
  • 放大器增益应可编程
  • 我希望尽可能少使用零部件,以节省PCB空间
  • 输出应是数字数据,与SPI兼容。

谢谢!

文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vincent,您好!

    感谢您的帖子。

    MSP430F6736A应能很好的满足您的应用需求:

    • 电源电压范围为1.8VDC至3.6VDC
    • 具有集成可编程增益放大器(PGA)的内部Sigma Delta ADC模块
    • 具有多个SPI接口
    • 将节省PCB空间,因为不需要外部ADC

    如果最大差动输入为15mV,您可能需要选择32的增益,以确保输入不会被剪切。 这可提供高达+/- 29mV的满刻度范围(FSR)(请参阅数据表中的表5-35)。 当fSD24 = 1MHz,SD24OSRx = 256,SD24REFS = 1时,信号噪声和失真(SINAD)为74dB (根据数据表中的表5-39)。 因此,可以使用以下公式计算增益为32的有效位数(ENOB)。

    ENOB将等于(74 - 1.76)/ 6.02 ,即12位。 由于这些位是二进制的,因此2^12等于4096个可能的值。 现在,将29mV的FSR除以4096,得到每位的分辨率。 这相当于~7uV /位。 这将为您的应用程序提供足够的分辨率。 请记住,您选择的超额采样率(OSR)将影响(增加或减少) SINAD,这将影响ENOB。 我建议使用超出所需Nyquist速率的最低采样速率(最高OSR)。

    以下资源应该会有所帮助。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    James,

    感谢您的详细答复,并向我介绍其他资源。 我将继续使用MSP进行原型设计,看看会发生什么。

    此致,

    文森特