This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2532:软件UART

Guru**** 2811425 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2532, MSP430F1121A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/630598/msp430fr2532-software-uart

部件号:MSP430FR2532
主题中讨论的其他部件: MSP430F1121A

几年前,我使用了MSP430F1121a,并且需要UART。 我使用了WFP 1.1 & WFP 2.2 和推荐的程序。 我现在使用的是MSP430FR2532,需要另一个UART。 我可以使用WFP 1.1 和WFP 1.2 来实现这一目的吗?

谢谢

彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用的是什么软件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用了代码示例中的11x1_TA_uart2400.s43
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您还可以在任何引脚上使用不带计时器的软件UART,只要您想使用多少。
    forum.43oh.com/.../
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该示例程序使用TXD的TA0输出和RXD的CCI0B输入。

    FR2532有四个TimerA模块,但没有一个针脚连接到其TA0或CCI0B。 必须使用Timer0_A3或Timer1_A3的CCR1或CCR2,并使用输入CCI1A或CCI2A。 而且没有可连接到两个针脚的CCR,因此您必须对TXD和RXD使用不同的CCR。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢所有回复。 我将使用此处建议的技巧。 我似乎不能像以前那样做。