This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430F5529LP:LabVIEW

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430F5529LP, TDC7201-ZAX-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/640359/msp-exp430f5529lp-labview

部件号:MSP-EXP430F5529LP
主题中讨论的其他部件: TDC7201-ZAX-EVM

您好,

我们开始使用MSP-EXP430F5529LP和TDC7201-ZAX-EVM (使用LabVIEW)测试和开发LIDAR应用。 您能帮我快速开始使用LabVIEW从MSP-EXP430F5529LP获取TOF数据吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Teemu:

    在UCA1上使用MSP-EXP430F552.91万的反向通道UART功能,通过枚举的应用UART COM端口与LabVIEW通信。

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以获得TDC7210EVM GUI LabVIEW源代码,因为它是LabVIEW运行时应用程序?

    巴西

    Teemu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于Ultrasonic Sensing Forum开发了EVM并维护了所有资源,因此您必须向其提出此请求。

    此致,
    Ryan