This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2230:LFXT1 32KHz振荡器

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/630312/msp430g2230-lfxt1-32khz-oscillator

部件号:MSP430G2230

您好,
日(第11页)指出:
"振荡器和系统时钟
时钟系统由基本时钟模块支持,该模块支持3.2768万-Hz表晶体
振荡器,内部超低功耗低频振荡器和内部数字控制振荡器(DCO)。
基本时钟模块设计用于满足低系统成本和低功耗的要求
消耗。 内部DCO提供快速打开时钟源,稳定在1 μs以下。 基本
时钟模块提供以下时钟信号:
•辅助时钟(ACLK),来自3.2768万-Hz表晶体或内部LF (VLOCLK)振荡器。
•主时钟(MCLK),CPU使用的系统时钟。
•子主时钟(SMCLK),外围设备模块使用的子系统时钟。
注意
LFXT1振荡器不可用。 BSCTL3寄存器的LFXT1Sx位应为
配置为使用VLOCLK (请参阅MSP430x2xx系列用户指南(SLAU144))。"

为什么无法使用LFXT1,但可以使用32KHz晶体?

此致,Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我可以看到混淆的根源。 数据表中注释上面的段落引用了包含大多数MSP430x2xx器件的基本时钟模块。 用户指南(slau144j)中有一些特定的参考,指出“并非所有时钟功能都可用于所有MSP430x2xx器件:MSP430G22x0:LFXT1不存在,XT2不存在,ROSC不受支持。” (第274页)

    这就是为什么该8引脚设备的数据表中存在"注"。 它警告用户,由于缺少引脚,实际上不支持LF晶体,并且用户需要使用~12kHz的VLOCLK来获取LFXT1Sx。 希望这能把事情清理好!

    简而言之,32KHz晶体不能在该特定设备上使用。

    此致,

    Matt Calvo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    如果您认为此问题已解决,请继续并选择我的上述帖子已解决您的问题,以便我们可以关闭此线程。

    谢谢!

    Matt Calvo