This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6972:与T5577卡SCH通信

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6972, MSP-TS430PM64F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/630733/msp430fr6972-communication-with-t5577-card-sch

部件号:MSP430FR6972
主题中讨论的其他部件: TMS3.7157万MSP-TS430PM64F

设计SCH 关于MSP430FR6972 与T5577卡的通信时, 我们需要 注意的事项,您能否提供此演示SCH?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有关必要的MSP430FR6972连接的示意图参考,请参阅《硬件工具用户指南》(SLAA278)中的MSP-TS430PM64F。 eZ430-TMS3.7157万资源还提供了连接到类似低频器件(TMS3.7157万)的MSP430的示意图,您可以考虑对其进行评估。 还应注意,NFC/ RFID论坛可回答您可能遇到的有关此技术的任何特定问题: e2e.ti.com/.../

    此致,
    Ryan