请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP432P401R 工具/软件:Code Composer Studio
我开发了一个需要高功耗的项目。 所以它基本上是在LPM3中运行的。 但是,SPI DMA和外部设备之间将使用数据通信。 我的意思是,当DMA工作时,MSP432在LPM3模式下运行,当接收结束指定的数据长度时,DMA触发CPU中断,MSP432进入LPM0模式,在处理后继续进入LPM3 DeepSleep,直到唤醒CPU到达后的下一个DMA中断。
非常感谢!