This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/MSP430FR5994:MSP430FR5994/资源

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/630593/starterware-msp430fr5994-msp430fr5994-resources

部件号:MSP430FR5994

工具/软件:Starterware

您好:

我的客户计划在故障指示器项目中使用MSP430FR5994,他们对FR5994的资源有两个问题:

1.关于高速缓存,高速缓存的容量是多少? 缓存中可以放置多少个指令?

2,系统主频率为12MHz,一个指令需要执行多长时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Michael:

    1. FRAM控制器A (FRCTL_A,《用户指南》第8章)具有一个包含四个64位行的高速缓存。 高速缓存最多可保留来自FRAM最新访问的32字节(4×64位)。

    2. MSP430 (X)指令执行时间可在用户指南的第4.5 节中找到。

    此致,
    Ryan