This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F6.7791万A:MSP430F6.7791万A

Guru**** 2747345 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/630555/ccs-msp430f67791a-msp430f67791a

部件号:MSP430F6.7791万A

工具/软件:Code Composer Studio

我尝试使用CCS在调试模式下运行微控制器,结果显示错误:"Error connecting to the target:security fuse has fall (连接到目标时出错:安全保险丝熔断)"。我该怎么做才能解决此问题?  

感谢你能抽出时间。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅以下E2E帖子,其中Katie Pier解决了类似问题: e2e.ti.com/.../24.0752万

    如果您仍然无法解决问题,请遵循她的建议并提供更多信息。

    此致,
    Ryan