我们将MSP430FR2311用作系统中的监视器。 当我们为SD卡通电时,3.3 当SD卡的输入电容器开始充电时,+SD Volt Vcc上会出现小(0.3 volt),短暂(~1 us)的故障。 尽管电源恢复迅速,但这违反了<0.2V/us斜率标准并导致BOR。 当然,设备随后会正常启动,因此我们会丢失监视器功能,直到完成必要的时钟稳定,端口初始化等操作。
我有一个10uF陶瓷和一个0.1uF陶瓷,紧邻设备上的电源/GND引脚,但这显然不足以避免BOR。
我们正在考虑重新布局,将电感器与10uF电容器串联,希望它 能清除430电源。 我怀疑这不是一个罕见的问题,因为许多大型系统可能违反了0.2uV/us要求。 是否有更好的解决方案(除了使用基于闪存的MSP430)? 提前感谢您的帮助/想法/建议。