主题中讨论的其他部件:MSP430FR4133, TPS782
我正在使用MSP-FET使用SBW和MSPFlasher对MSP430FR4133进行闪存。
目标使用电池和TPS782 3V3调节器为FR4133供电。
因为必须能够在不需要供应其产品的情况下使目标闪存
我使用自己的电源,VCC_tool (MSP-FET输出,引脚2)。 以便
防止远程供电效果(如果有人将MSP-FET连接到
电池驱动目标),两个电源(电池和VCC_tool)均已连接
通过Shotky二极管连接至LDO的输入。
从各种文档来看,我的理解是VCC_TARGET
(MSP-FET输入,引脚4)用于告知MSP-FET实际的电压
在目标上使用,以便它可以相应地调整其数据信号的级别。
由于VCC_TOOL通过二极管和LDO运行,因此可以看到电压
目标的CPU比VCC_tool低200-300 mV。 所以我以为是这样的
正确,通过VCC_TARGET将此低电压反馈给MSP-FET,以便执行此操作
可以相应地调整其级别。
但是,我注意到,一旦MSP-FET发现输入电压为
VCC_TARGET,它将关闭VCC_TOOL。
当我切断VCC_TARGET时,VCC_TOOL保持完全稳定,为供电
目标,可以对其进行编程。 当VCC_TARGET保持连接时,为
使用MSPFlasher启动编程周期后,我看到一个短峰
VCC_TOOL的电压升高至大约3伏,然后缓慢衰减
(可能是由于目标100 UF电容器)。
这是否是MSP-FET的正确和/或预期行为? 做的
当VCC_tool看到一些VCC_TARGET时,故意将其切断,因为
它认为目标有自己的力量?