请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP430F5438 您好,champs:
我们无法在DS中找到SDA行的逻辑电平定义:
- 使用I2C总线时,Vin-low_max和Vin-high-min阈值是什么
-漏极开路FET的RDS_ON是什么
客户需要确定其用例的最坏情况。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,champs:
我们无法在DS中找到SDA行的逻辑电平定义:
- 使用I2C总线时,Vin-low_max和Vin-high-min阈值是什么
-漏极开路FET的RDS_ON是什么
客户需要确定其用例的最坏情况。