This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5172:为全桥双有源桥转换器的主要和次要生成4个高分辨率PWM,具有相移和死机时间

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/642850/msp430f5172-generating-4-high-resolution-pwm-with-phase-shift-and-dead-time-for-primary-and-secondary-of-full-bridge-dual-active-bridge-converter

部件号:MSP430F5172
主题中讨论的其他部件:TMS320F28.0049万M

你好  

我打算为全桥双有源桥转换器生成4个高分辨率(30-50ns) PWM。 我希望两个主要PWM之间的死时间与两个次要PWM之间的死时间相似。 此外,我还希望在主要和次要PWM之间同时进行相位转换。 我试图使用上/下计数器(TD0和TD1计时器)来生成可控制的死时间。 现在,为了在初级和次级之间产生相移,我想使用TEC模块,TD0作为主模块,TD1作为从模块。 通过 使用TD0计时器中PWM1的上升沿从外部重置/清除TD1。

TD0 (主):PWM1,PWM2  

TD1 (从属)  : PWM3,PWM4  

占空比:50 % for All

此方法只允许我使用一个相位移值,而不是根据需要进行控制。

有人能建议可以做些什么,以便我能够控制死机时间和相移?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chinmay,

    勘误 表TD2 使您尝试完成的任务非常困难,并且没有可用的解决方法。 勘误表的基本内容是,当同时使用高分辨率模式时,计时器不能在上/下模式下使用。 您可能还需要检查TD1是否也会影响您的设备。 此外,在TEC模块的输入和TD1输出上的反应之间将有几个时钟周期延迟。 这种延迟没有特征,可能因实例而异。 因此,不幸的是,没有一种简单的方法可以实现您使用此设备所尝试的目标。

    此致,  
    Caleb Overbay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    考虑将TI的C2000 Piccolo系列器件与TMS320F28.0049万M中具有高侧和低侧功能的HR-PWM外设一起使用。 它本身支持PWM-之间的相移

    此致,

    Alexey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Alexey。 C2000 Piccolo器件更适合我的应用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢Caleb确认我的疑虑。