This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR2633:如何使用MSP430FR2633的UART

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2633

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/644521/ccs-msp430fr2633-how-to-use-uart-of-msp430fr2633

部件号:MSP430FR2633

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

有没有MSP430FR2633的演示,我在使用UART时遇到了问题。 我可以要求演示吗?

CCS版本:7.3 .........0

谢谢!

Luxiye

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Xiye,
    您要求的是哪种演示? MSP430FR2633是一款采用Captivate技术的MCU。 您是在寻找Captivate演示还是常规演示。

    此致,
    现金Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有适用于MSP430FR2633的示例程序,包括用于UART的一些示例程序。 检查产品页面"工具和软件"选项卡。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Cash,
    我可以同时拥有两种功能吗?一种是使用UART的Captivate,一种是常规UART演示?

    谢谢!
    现金
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Xiye,
    您可以申请样例或购买MSP-Capt-FR2633开发套件来进行Captivate演示和UART演示。 以下是 www.ti.com/.../MSP-CAPT-FR2633链接

    此致,
    现金Hao