请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP430G2553 主题中讨论的其他部件:Energia
您好,
I´m´ve使用MSP430g2553处理BMP180传感器,我下载了许多库,但要实现我的代码,却非常困惑和复杂。
´m原因,我想构建自己的代码,我尝试读取校准数据,我使用TI提供的一些I2C示例来创建代码。
我的问题是:我如何看待此示例值? 在寄存器0xAA上
我是否需要在该注册表上填写? 或者阅读该注册表? 我不n´t这部分
是否需要使用Tx/Rx中断?
如果有人在Code Composer Studio上有示例,请分享代码。
我n´t使用Energia Code,但不起作用,总是显示Temp = 0C。 压力= 2PA。
希望你能帮助我,谢谢。