This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430G2553:MSP430上的GPIO输出问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/630458/ccs-msp430g2553-gpio-output-problem-on-msp430

部件号:MSP430G2553
主题中讨论的其他部件:AWR1443

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我已将FMCW雷达(AWR1443升压)连接到MSP430。 雷达用于接近感应,并向MSP430发送高信号(3.3V)以进行读取。 当0.5 m 中有来自雷达的对象时,MSP430会关闭LED。 否则指示灯仍亮起。 但是,当MSP430高电平时,我期望它的GPIO引脚输出为3.3V。 但是,它输出的是最大电压约为5V的方波。 我不知道为什么这是因为没有连接雷达,GPIO会按预期输出3.3V电压。

INT MAIN (void)
{
	WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;	//停止监视计时器
	
	P1DIR &=~ BIT1;//从雷达读取
P1DIR || BIT2;//输出至LED电路

而(1){
IF (((P1IN && BIT1)== 0){
P1OUT || BIT2;//打开LED
}
否则IF ((P1IN && BIT1)== 1)
{
P1OUT >=~ BIT2;//关闭LED

}

} 

如有任何帮助,我们将不胜感激

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    MSP输出的电压不能高于3.3 V。请显示您的电路,您正在测量电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将&&更改为&,两个位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我正在探测引脚1.2。 我将使用示波器重新查看输出。 这就是前面所显示的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是3.3 V信号。 5 V峰值不能来自MSP (没有5 V电源);由于接地导线过长,它在示波器探头内振铃。