This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2013:Sigma Delta ADC速度

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2012, MSP430F2013

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/630444/msp430f2013-sigma-delta-adc-speed

部件号:MSP430F2012
主题中讨论的其他部件: MSP430F2013

MSP430F2012 16位Sigma Delta ADC的采样速度是多少? SAR ADC支持 200 ksps,但未为Sigma Delta ADC指定采样速度。

另外,MSP430I20xx 24位Sigma Delta ADC的采样速度是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ali,

    感谢您将问题发布到E2E。 Sigma Delta和SAR ADC用于不同的原因。 一般来说,与SAR ADC相比,Sigma Delta ADC可提供高分辨率,但采样速率较慢。 查看以下(已过时但仍然相关的)资源,讨论MSP430 ADC。

    MSP430F2012 16位Sigma Delta ADC的采样速度是多少? SAR ADC支持 200 ksps,但未为Sigma Delta ADC指定采样速度。[/QUOT]

    首先,MSP430F2012没有西格玛Delta ADC,但MSP430F2013有。

    对于Sigma Delta ADC,可通过调制频率(FM)除以超额采样率(OSR)来计算采样频率(FS)。

    FS = FM/OSR

    根据 MSP430x2xx系列用户指南,MSP430F2013的OSR范围为32至1024。 根据数据表第43页,最大调制频率为1.1MHz。 因此,此器件的最大采样速率为34.375ksps

    Ali Anwar 说:
    另外,MSP430I20xx 24位Sigma Delta ADC的采样速度是多少?[/QUOT]

    使用与上述方法相同的方法,此器件的最大采样速率为32ksps

    最后,请记住,使用Sigma Delta ADC,OSR越低(采样率越快),分辨率就越低。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序