This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2030:TIDU454A/单相交流和直流电源监视器,具有线阻和EMI

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/640379/msp430i2030-tidu454a-single-phase-ac-and-dc-power-monitor-with-wire-resistance-and-emi

部件号:MSP430I2030

TIDU454A应用程序中的第4章是本软件的后裔。

计量计算引擎,打包到名为“emeter-metrologyi2041.r43”的库中,

包含ADC设置和初始化的功能。

我的问题:在哪里可以找到"emeter-metrologyi2041.r43"的源代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Wolfgang,

    感谢您的帖子。 我将就源代码问题与您脱机联系。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,James:
    您是否有关于我的问题的任何新信息?
    此致
    沃尔夫冈
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Wolfgang,

    请检查与您的E2E个人资料关联的电子邮件。 我已将源代码发送给您。 如果您没有收到,请告诉我。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,James:

    抱歉,我没有收到源代码。

    此致

    沃尔夫冈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Wolfgang,

    感谢您的耐心等待并让我知道。 我已将代码再次发送到您的电子邮件地址。 如果您没有收到,请告诉我,我可以通过其他方式分享。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,James:

    很抱歉,但我没有收到。 我也检查了我的垃圾邮件文件夹。
    是否可以将CD发送给我的Postel ADR?

    此致
    沃尔夫冈
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Wolfgang,

    感谢您告诉我。 我已通过E2E向您发送朋友请求,还通过我们的云共享合作伙伴向您发送了一封电子邮件,其中包含下载源代码的专用链接。 如果您没有收到这些信息,请告诉我。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序