请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP430G2452 主题中讨论的其他部件:UNIFLASH,MSP-FET
我在PCB上安装了MSP430G2452,并希望对其进行编程。 我在PCB上提供了2线JTAG,并且我正在使用MSP-FET闪存仿真工具在PC和微处理器之间进行通信。 当我尝试使用TI CCS云运行代码时,代码成功构建,但在调试器上闪烁几次红灯后,它抛出错误“Error connecting to the target: unknown device”。 我尝试从UniFlash读取设备,但收到相同的错误消息。 我通过了与同一问题相关的各种帖子,但没有一个能解决问题。 我建立了这样的联系:
SBWTDIO -->引脚1 (TDO/TDI)
SBWTCK -->引脚7(TCK)(之间无电阻)
GND --> GND
来自PCB的3.3V -->引脚4 (VCC Target)
唯一的变化是上拉电阻为10k Ω 而不是47k Ω,电容器为1nF而不是参考设计中的2.2nF。
那么,这里有什么失败,为什么我会收到此错误? 请有人帮助我解决此问题。
谢谢你。