This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5418A:MSP430图形库图像重组工件

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-GRLIB, MSP430F5418A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/638928/msp430f5418a-msp430-graphics-library-image-reformer-artifacts

部件号:MSP430F5418A
主题中讨论的其他部件:MSP-GRLIB

我使用的是MSP-GRLIB,其MSP430F5418A连接到Displaytech DT024DTFT QVGA显示屏。  除压缩图像外,所有MSP-GRLIB功能都起作用。   所附图片中的六幅图像显示相同的图像,顶部行中的每像素1,4和8位未压缩,底部行中的每像素1,4和8位已压缩。

 

我认为这不是由MSP-GRLIB引起的,而是由MSP映像重建引起的。  因为,当我逐步浏览图像功能时,它会正确地从图像文件写入数据。  此外,我还手动更正了图像文件中的一些伪影,它们可以正确显示。  是否有人遇到过此问题? 欢迎提供任何反馈。

谢谢!

Darrell

更新:这可能是相关的。  我找到了一个图像,该图像重建器将为其输出一个空白文件。     当将图像重建设置为每像素4位并进行压缩时,输出为空白文件。  所有其他设置的输出不为空。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Darrell:

    感谢您指出这一点。 我会向我们的专家查询并回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darrel,您好!

    这是图像重组工具的当前限制。 创建映像的.c文件表示的替代方法 是:

    1. 手动创建.c 文件
    2. 使用image refer并修复imagereformer的输出,以去除  在颜色转换或期间可能引入的任何伪影
    3. 使用作为 TIVA Ware一部分的pntoc命令行工具。

     有关如何使用此工具的一些信息,请在下面的文档中搜索pntoc,作为tivaWare图形库文档的一部分。

     http://www.ti.com/lit/ug/spmu300d/spmu300d.pdf。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你
    Wei.Jetim和Ivan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ivan:

    pntoc使用哪种压缩类型? 运行长度编码?

    谢谢!
    Darrell
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darrel,您好!

    是的,pntoc使用运行长度编码(RLE)来压缩图像。 需要注意的一点是MSP430图形库目前仅支持RLE4和RLE8变体。

    此致,
    伊凡