This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:内部1.5V电压参考表征

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/630388/msp430fr2433-internal-1-5v-voltage-reference-characterization

部件号:MSP430FR2433

您好MSP团队:

我有一位客户想要使用内部1.5V电压参考作为内部ADC的固定电压输入。 目标是通过将DVcc馈入ADC的参考电压并使用内部电压作为已知电压来监控DVcc电压。

是否对此内部参考进行过任何表征? 我们可以从温度和电源电压的变化这一参考中预期会有什么变化?

Munan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Munan:

    我查看了数据表,似乎没有关于参考电压1.5V的表征数据。 上似乎有表征数据的是Vref+ 1.2V内部参考电压(表5-12)。 一种可能是使用直接连接到1.2 内部参考电压的ADC通道4来实现相同的目标。 这种解决办法是否足够?

    此致,

    Matt Calvo