This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2111:WDT操作

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/643225/msp430fr2111-wdt-operation

部件号:MSP430FR2111

输入LPM或设置CPUOFF位时是否需要暂停WDT? 换言之,如果CPU关闭,WDT是否会继续运行,WDT中断随后是否会唤醒(或打开) CPU?

 

我之所以提出这个问题,是因为我注意到MSP430 ISA不包括任何类型的停止指令。  如果程序遇到严重的SW错误,我想停止CPU并等待WDT中断恢复。 然后,我发现任何涉及 此类SR位设置的LPM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ali,
    WDT在MSP430FR2111 SMCLK,ACLK和VLOCLK中具有三个时钟源。 在不同的LPM模式下,时钟源不同。 您可以查看表6-1。 操作模式 www.ti.com/.../msp430fr2111.pdf ,帮助您了解如何在不同的LPM模式下设置WDT。

    此致,
    现金Hao