This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6.9891万:BSL:使用EEPROM更新固件

Guru**** 2503175 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/630337/msp430fr69891-bsl-firmware-update-using-eeprom

部件号:MSP430FR6.9891万

我正在设计一个电路,我喜欢使用蓝牙接收固件更新,存储在I2C内存中进行验证,然后使用I2C内存更新固件(BSL)。

MSP430FR6.9891万是否可以实现。

需要帮助。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shiv,您好!

    由于BSL接口必须由主机驱动才能对器件进行编程,因此当前没有使用MSP430器件执行此操作的方法。 它没有从外部存储器自动加载功能。 但是,可以使用应用程序端引导加载程序对其进行编码。 我建议从MSPFRBOOT开始并修改它以适应您的具体情况。 MSPFRBOOT是一种应用端引导加载程序,可以为我们的MSP430 FRAM器件进行自定义。 可在以下网页上找到该文件 :http://www.ti.com/tool/mspbsl