This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438A:何时以及在什么电压下检测到下降边缘?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5438A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/630271/msp430f5438a-when-and-at-which-voltage-the-falling-edge-is-detected

部件号:MSP430F5438A

为MSP430F5438A提供的我的电源电压为3V。 我已配置为在下降边缘获得中断。

有时,即使引脚处于高位,它也会检测中断。[在CRO中验证]

请您告诉我,它在哪一点会中断下降边缘?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这在数据表的表5.7 中指定,即阈值介于0.75 V和1.65 V之间
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    即使针脚处的电压不小于2.8 伏特。 但是,在WFP的2.6 中仍然会发生下降边缘中断,为什么会发生这种情况?