This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F6636:ADC问题

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/629926/ccs-msp430f6636-adc-issue

部件号:MSP430F6636

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我的ADC有一些问题。  我不知道为什么读数错误,我的输入为1000mV,ADC = 1675 => 1022mV,弹跳在1001-1015mV之间1015之间。 当我暂停代码时,mV返回到1000mV。

我使用Timer0_A1读取数据并从ADC开始转换尝试每秒获取32个样本我尝试更改 时间但变得更糟。

ADC12CTL0 || ADC12ON + ADC12REFON + ADC12REF2_5V + ADC12MSC + ADC12SHT0_12;
ADC12CTL1 || ADC12SHP + ADC12CONSEQ_1 + ADC12SHS_0 + ADC12SSEL_0 + ADC12DIV_7;
ADC12CTL2 || ADC12PDIV + ADC12SR_L + ADC12REFOUT_L; 

有什么想法吗?

Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kris:

    在我看来,您需要调整您的样品和保持时间,以减少误差。 有关详细信息,请参阅用户指南中的28.2 .5.3 部分。 请记住,使用ADC时需要注意两种不同的计时。采样频率(由触发源(如计时器)控制)也称为ADC采样; 以及采样和保持时间(由ADC寄存器控制),即触发时ADC采样的时长。您必须调整采样和保持时间,以使信号在ADC可以正确采样时稳定下来。