This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F4.7187万:如果为其外设功能进行了配置,如何读取端口引脚状态?

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/629911/msp430f47187-how-can-i-read-a-port-pin-status-if-it-is-configured-for-its-peripheral-function

部件号:MSP430F4.7187万

大家好,  

祝你好。 是否有人能帮我解决以下问题?

我正在MSP430F4.7187万上使用与端口2引脚相关的SPI端口B1 (UCxB1),特别是WFP 2.1 ,WFP 2.2 和2.3

因此,我将相应的P2SEL寄存器设置为0x0E。因此,为这些引脚选择外设功能。  

用户手册中的一行内容为:"为外围功能配置时,内部端口位反映设备引脚状态"

但是,如何传递此状态,以便读取端口引脚并获取当前状态。 我认为P2IN寄存器已从外部引脚断开,一旦该引脚配置为用于其外设功能?? 但是,在整个用户手册中的任何位置都没有显示内部引脚排列的引脚图。  

如果有这样的图表,请让一个善良的灵魂告诉我吗?  

此外,在为外设功能配置引脚时,是否有方法读取瞬时引脚状态?

我想要这样做的原因如下:我连接到NOR闪存。 如果闪存正在执行擦除或写入循环,NOR闪存将在SOMI行上输出忙状态。 读取此引脚的替代方法是读取状态寄存器,其速度比读取SOMI引脚慢,因此不是一个有吸引力的解决方案。  

这是非常重要的,只是有一点紧急。  

感谢所有回复的人。  

此致

Aniruddha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    从我从您的帖子中可以确定,您正在尝试在使用SPI外围设备时检测SPI引脚上的级别。 下面是我在设备 数据表中找到的插针图。 根据我在图中看到的内容判断,无论PxSEL是什么,PxIN都应该读取引脚上的电平,就像您所希望的那样。 另一个选项是暂时将P2SEL更改为I/O模式以读取电平,然后切换回SPI模式;但如果您尝试读取P2IN且电平正确,则这将是正确的方法。 希望这能帮到你!!

    此致,

    Matt Calvo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matt,您好!

    感谢一群人!!
    很抱歉,我没有考虑查看数据表。 是的,你是对的。 无论选择了模块还是IO功能,P2IN都应该具有正确的电压水平。
    此致
    Aniruddha