This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP432P401R:XDS110调试探头是否可以与Atollic TrueSTUDIO v 8.1 .0配合使用?

Guru**** 2599055 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/641577/msp-exp432p401r-does-the-xds110-debug-probe-work-with-atollic-truestudio-v8-1-0

部件号:MSP-EXP432P401R

大家好。

XDS110调试探头是否可与Atollic TrueSTUDIO 8.1 v.0配合使用?

在Keil uVision 5中,此调试器显示为“TI XDS调试探头”。

此XDS110调试探头是TI MSP-EXP432P401R开发板,我想与Atollic TrueSTUDIO 8.1 v.0配合使用。


谢谢!


----------------

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Joe,

    我认为它不受支持,并且“Generic Debug Probe (通用调试探头)”似乎在我这边不起作用。 我在工具团队中循环,因为他们在这个问题上拥有最多的专业知识。

    谢谢!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe,

    根据他们的设备支持页面,我认为他们仅支持基于FTDI的调试探测器(他们的所有评估板都具有ICDI或XDS100v2)。

    atollic.com/.../

    如果XDS110支持ARM CMSIS标准,您可以尝试为此设置配置您的工具。

    除此之外,目前我还不知道有任何与他们的接触,以实现内在的支持。

    希望这能有所帮助,
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David和Rafael, 感谢您的时间,回复和添加的信息。 简短的回答似乎是:不

    谢谢!  至少我知道。

    ----------------

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe,

    大卫杜尔指出阿托利奇没有直接的CMSIS界面(我应该澄清我对阿托利奇的缺乏)。

    但是,OpenOCD使用XDS110的CMSIS接口,因此适合此操作。

    此致,
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哇! 好的,我将尝试此操作并向您报告。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Joe,

     多亏 了拉斐尔的这篇文章,我才让它发挥了作用。

    1.请从以下网址下载OpenOCD: gnutoolchains.com/.../

    2.将此文件 ti_msp-exp432p401r_xds110.cfg下载 到openocd/scripts/board中

    3.这是我的调试配置的屏幕截图

    4.还要确保修改调试硬件首选项并更新OpenOCD路径

    仅供参考 ,我收到一条Keep_Alive警告,我们可能需要更正。

    希望这能让您开始。

     此致,

      David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David和Rafael,非常感谢你们。 很棒!!!! 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    注意:

    如果您在Atollic:
    "错误:无法找到CMSIS-DAP设备"
    然后,您可能需要安装USB驱动程序。

    运行此程序以安装驱动程序:
    " \OpenOCD-2017.0821万\drivers\UsbDriverTool.exe"