请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP430FR5969 工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我遇到以下问题:
有四件事我想用ADC来测量。 主要困难在于各种参考电压水平。 我的意思是-两个器件需要2.5V和另外两个1.2V。
我在第一次测量后尝试更改参考电压,但...它不起作用。 REFCTL0似乎在第一次设置后被锁定。
我还试图在 ADC12VRSEL @ ADC12MCTLx寄存器中找到合适的组合,但没有匹配的。
有人遇到类似的问题吗? 有没有其他方法可以解决这个问题?