您好,
我正在使用集成了MSP430FR4133的霍尔传感器EVM。 在此EVM上,我打算使用带有按钮的WFP 8.2。 在尝试为我的应用程序设置端口8的过程中,我注意到msp430fr4133.h头文件缺少 输入,输出,方向,电阻启用,选择, 端口3至8的边缘选择,中断启用和中断标志。 是否有较新的头文件在线提供? 如果没有,我应该如何设置P8IN,P8OUT,P8DIR,P8REN,P8SEL0, P8IE和P8IFG?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我正在使用集成了MSP430FR4133的霍尔传感器EVM。 在此EVM上,我打算使用带有按钮的WFP 8.2。 在尝试为我的应用程序设置端口8的过程中,我注意到msp430fr4133.h头文件缺少 输入,输出,方向,电阻启用,选择, 端口3至8的边缘选择,中断启用和中断标志。 是否有较新的头文件在线提供? 如果没有,我应该如何设置P8IN,P8OUT,P8DIR,P8REN,P8SEL0, P8IE和P8IFG?
我猜是这样。 (如果有人大声喊出,我会将其删除。) 尽管如此,我还是有点担心您安装的其余部分的完整性。
我粘贴了.h文件开头的版本号(第50行左右)。 作为一种诊断,我建议你粘贴.h中的等效行,以便那些了解这些东西的人可以找出来源。
这些来自<TI>/ccsv7/CCS_base/MSP430/包括:
/cfs/file/__key/communityserver-discussions-组件文件/166/msp430fr4133.cmd.txt
/cfs/file/__key/communityserver-discussions-组件文件/166/msp430fr4133.h.txt
你好,Ryan,Bruce,
感谢您的支持。 因此,卸载,重新安装7.3 v.0 (http://processors.wiki.ti.com/index.php/Download_CCS),更新后仍然存在相同的问题。 然后,我查看了您的cmd和头文件,并注意到这些文件也不完整,除非我忽略了4133的一个重要备注。 以下快照显示了端口1的定义已完成,而端口8根据以下系列用户指南摘录提供的详细信息不完整。