This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR4133:标头文件缺少端口定义

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR4133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/641960/msp430fr4133-header-file-missing-port-definitions

部件号:MSP430FR4133

您好,

我正在使用集成了MSP430FR4133的霍尔传感器EVM。  在此EVM上,我打算使用带有按钮的WFP 8.2。  在尝试为我的应用程序设置端口8的过程中,我注意到msp430fr4133.h头文件缺少 输入,输出,方向,电阻启用,选择, 端口3至8的边缘选择,中断启用和中断标志。  是否有较新的头文件在线提供?   如果没有,我应该如何设置P8IN,P8OUT,P8DIR,P8REN,P8SEL0, P8IE和P8IFG?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用的是什么CCS版本?

    我的6.2 v.0 (__MSP430_header_version__1193)和我的v 7.3 0 (__MSP430_header_version__1201)都有这些版本。

    或者运行帮助->检查更新(再次)。 我被那个骗了一次。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Patrick:

    是否通过更新CCS或MSP资源解决了您的问题?

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Bruce:

    我的CCS版本是7.3 .0。 我尝试执行“帮助->检查更新”操作,虽然安装了更新,但没有将当前头文件替换为更新的完整头文件。 您是否可以将头文件发送给我,以便我手动替换它? 另外,您是否可以给我一个cmd文件,该文件包含各种寄存器组件/命令的存储位置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我猜是这样。 (如果有人大声喊出,我会将其删除。) 尽管如此,我还是有点担心您安装的其余部分的完整性。

    我粘贴了.h文件开头的版本号(第50行左右)。 作为一种诊断,我建议你粘贴.h中的等效行,以便那些了解这些东西的人可以找出来源。

    这些来自<TI>/ccsv7/CCS_base/MSP430/包括:

    /cfs/file/__key/communityserver-discussions-组件文件/166/msp430fr4133.cmd.txt

    /cfs/file/__key/communityserver-discussions-组件文件/166/msp430fr4133.h.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Patrick,

    您是否可以同样共享中断的头文件和命令链接器文件? 我想与软件团队一起查看,以了解断开连接的位置。 我还想知道完全重新安装CCS是否可以解决此问题。

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ryan,Bruce,

    感谢您的支持。  因此,卸载,重新安装7.3 v.0 (http://processors.wiki.ti.com/index.php/Download_CCS),更新后仍然存在相同的问题。  然后,我查看了您的cmd和头文件,并注意到这些文件也不完整,除非我忽略了4133的一个重要备注。  以下快照显示了端口1的定义已完成,而端口8根据以下系列用户指南摘录提供的详细信息不完整。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SLAS865A表6-40声称P8IE/IES/IFG不存在。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只有PA (P1/P2)具有中断功能,如FR4133数据表中提供的功能方框图所示。 由于系列中的某些设备可能具有支持中断的PD (P7/P8)端口,但这不适用于FR4133,因此系列用户指南显示了这些寄存器。

    此致,
    Ryan