This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/MSP430G2231:MSP430G2231 MCU的新用户在设置工具和软件时需要一些帮助

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2231, MSP430-FLASHER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/629427/starterware-msp430g2231-newcomer-to-msp430g2231-mcus-need-some-help-in-setting-up-the-tools-and-software

部件号:MSP430G2231
主题: MSP430-Fasher中讨论的其它部件

工具/软件:Starterware

你好

我是MSP430 MCU的新用户,最近由于一个联合项目而开始研究此问题。 我不确定如何将代码加载到MSP430G2231 TSSOP MCU中,我知道启动板可以执行DIP One。 我还必须在I2C而非UART中进行通信,我应该使用哪种软件来制作代码,我知道GCC编译器TI供应商,但我不确定是否还有其他需要研究的问题。

谢谢

Richard Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此器件没有ROM BSL,因此可以通过SBW/JTAG进行刷新。 我的建议是使用任何具有EZ-FET Lite板载的LP,它是开源且可更新的,而不是旧的G2 LP。 可通过MSP430-Flasher执行闪存。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复,我四处寻找了支持MSP430G2231的TI启动板,但似乎没有,因此您所讨论的是带EZ-FET Lite的LP,它是硬件还是软件。因为我在网上找不到可以清楚解释它的东西。 我现在真的很困惑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您不能简单地将TSSOP芯片插入LaunchPad;您必须使用自己的插座或板,然后使用跳线或类似的电缆将FET/LaunchPad的SBW信号连接到SBW针脚。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,现在我明白了,谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BTW,EZ-FET Lite (支持所有MSP430 SBW器件)具有开放式硬件/软件,因此,如果您有特殊的理由来制作带有目标器件的主板,您可以这样做。
    forum.43oh.com/.../